跳至主要内容
替换文字

BittWare 宣布推出合作伙伴计划,以降低基于 FPGA 的解决方案的创新风险,并缩短上市时间

2022 年 4 月 20 日

亮点


  • 将新的 IP 和解决方案与 BittWare 的计算、网络、存储和传感器处理加速器产品配对,可降低风险,同时加快上市时间
  • 合作伙伴已准备好利用 FPGA 的优势来开发性能密集型应用,包括 ML/AI、5G、数据库加速、测试与测量以及安全性
  • 获得全球领先 OEM 认可的组合解决方案供应商地位,以简化第三方 IP 和解决方案的采购并降低其风险

新罕布什尔州康科德 – Molex莫仕旗下公司 BittWare 是边缘计算和云计算应用企业级加速器的领先供应商,今日推出了一项新的合作伙伴计划,旨在简化客户对高性能、数据密集型应用的部署。随着现场可编程逻辑门阵列 (FPGA) 的尺寸、复杂性和性能增加,组织不得不努力应对耗时、昂贵且资源密集型的流程,以开发特定应用所需的定制知识产权 (IP) 和电路板功能。新的 BittWare 合作伙伴计划将推动基于 FPGA 启用 IP 的生态系统,以及利用 BittWare 成熟 FPGA 加速器技术的完整解决方案,从而消除主要的上市时间和技术障碍。

BittWare 销售和营销副总裁 Craig Petrie 表示:“BittWare 在开发合作伙伴计划方面发挥着领导作用,该计划支持 FPGA 设计人员一站式访问由经过验证的 IP 核、工具、框架和解决方案组成的强大生态系统。” “通过这样做,我们将拥有独特的优势,以弥合 FPGA 设计过程中的关键差距,降低风险,同时加速创新高性能应用的商业化。”

合作者与创新者的生态系统
行业领先提供商和新兴 IP 提供商带来了强大的解决方案,新的合作伙伴计划将这些方案与 BittWare 的计算、网络、存储和传感器处理加速器技术相结合。除了实现更快的开箱即用功能外,整合 FPGA 设计流程关键组件的能力还有助于降低工程和编程需求,以便客户将有限的资源集中在开发独特功能上。

此外,客户可以更早地在设计过程中展开合作,以满足强大的下一代应用的不同需求,如人工智能、机器学习推断、数据库加速、计算存储、5G、测试与测量以及安全性。

首批十家合作伙伴名单囊括了知名领导者和新兴的创新企业,专注于解决以下类别的严峻挑战:

计算:

  • 英特尔公司:BittWare 利用 Intel Agilex FPGA 技术和 oneAPI 工具包来简化高性能计算 (HPC) 应用的开发
  • EdgeCortix:一家专注于边缘人工智能的无厂半导体公司,其采用软件优先的方法,专注于为人工智能推理提供一流的效率和低延迟
  • Megh Computing:基于人工智能的实时视频分析解决方案提供商

网络:

  • Atomic Rules:从数据中心到边缘的任务关键型企业级 IP 核和解决方案提供商
  • Enyx:面向金融、电信和 HPC 行业的超低延迟、FPGA 启用的技术和解决方案开发商
  • Grovf:使用 FPGA 芯片的应用加速和网络卸载解决方案开发商
  • Siama Systems:为 5G RAN、MEC 和数据中心提供以太网/IP 网络基础设施测试解决方案
  • Xiphera:安全高效的加密 IP 核开发商,直接为 FPGA 设计

存储:

  • Eideticom:云、HPC 和企业数据中心计算存储解决方案开发商
  • IntelliProp:存储行业 IP 核、ASIC 设计和验证服务提供商

支持合作伙伴证词:

  • EdgeCortix 创始人兼首席执行官 Sakyasingha Dasgupta 表示:“我们很高兴能够通过新的 BittWare 合作伙伴计划,将 EdgeCortix 动态神经加速器 IP 的强大功能引入 Intel Agilex FPGA。它在多个层面上颠覆了人工智能加速市场。我们与 BittWare 合作,提供从服务器到边缘网关的完整解决方案,可用作 CPU 或 GPU 的“即用型”替代品,同时提高性能。从最终客户的角度来看,软件工程师可以使用 PyTorch、TensorFlow 和 ONNX 等标准框架轻松访问这些解决方案。而从性能角度来看,我们的解决方案可显著降低高分辨率流数据的推理延迟,与基于 FPGA 的竞争产品相比,性能优势高达 7 倍。”
  • Megh Compute 首席执行官 Prabhat K. Gupta 说道:“Megh 很自豪能加入 BittWare FPGA 合作伙伴计划。Megh 提供基于人工智能、完全可定制的跨平台视频分析解决方案 (VAS)。VAS 套件产品支持各种用例,以降低智能建筑和智能工厂的安全风险并提高运营效率。该产品得益于 BittWare 搭载 Intel FPGA 芯片的加速卡,以最低的 TCO 提供最高的性能。”
  • IntelliProp 首席执行官 Hiren Patel 指出:“IntelliProp 很荣幸能成为 BittWare 合作伙伴计划的一员,通过实现针对强大 BittWare 硬件平台的快速上市、可立即投入生产的 IP 和参考设计,为存储和内存市场增加价值。我们相信,IntelliProp NVMe 桥接平台将为希望对固态驱动器 (SSD) 实施压缩、加密或其他内联计算功能的客户带来巨大的好处。

全新 BittWare 合作伙伴计划的成员选择该公司的企业级加速器作为其部署高级计算、网络和存储解决方案的首选平台之一。根据我们合作伙伴组织的报告,这些重要的行业合作带来了诸多优势,例如将开发时间从一年以上缩短到三个月或更短。此外,性能、质量、可靠性和互操作性都已得到验证,客户可以高枕无忧。

如需了解有关 BittWare 合作伙伴计划的更多详细信息,请参阅 BittWare 网站。

更多视频资源:

BittWare 简介
BittWare 是 Molex 莫仕旗下公司,设计和制造企业级 FPGA 硬件,支持客户快速、低风险地部署解决方案。BittWare 拥有 30 年开发 FPGA 加速器的经验,是唯一一家在满足企业级资格认证和生命周期需求方面不受特定 FPGA 厂商限制的供应商,能够为大规模解决方案的部署提供支持。

英特尔公司、英特尔徽标和其他英特尔标志是英特尔公司或其子公司的商标。EdgeCortix 和 Dynamic Neural Accelerator 是 EdgeCortix, Inc. 的注册商标。