跳至主要内容
图片

5G“拼图”:将各个部分拼接在一起,实现无与伦比的创新

作者:Stephen Drinan
Director of Core Products,Micro Solutions

5G 技术推动各种组件及其各自的功能相互连接,展现了创新的美好愿景。这些组件之间相互配合,以实现最佳设计和功能。因此,5G 有很多发展机会。下面对 Molex莫仕的数条博客进行了概述,这些博客关注 5G 基础设施,也关注 5G 成功所必需的设计优化和测试能力。

每一天,我们周围的世界都更加依赖数字通信,技术创新和重要的升级正在进行,确保网络基础设施和移动设备已经做好准备。随着下一代蜂窝技术的推出,大幅提升的速度和响应能力只是 5G 的冰山一角。

各行各业,包括消费电子产品、汽车、工业和医疗在内,都将受益于 5G 技术,并拉动大量需求。投入实施并非是一蹴而就的。相反,5G 技术将在几年内分阶段实施,并且 5G 基础设施将覆盖现有的 4G 基础设施。

为了成功过渡到 5G,现有的无线网络,包括硬件技术和网络架构,都正在变得更加现代化。运营商和服务提供商正在部署 5G 技术,也在重新设计网络、转换交换机、升级并部署新的蜂窝基站。据估计,为了推广 5G,现有 4G 蜂窝站点的数量最多需要增加 10 倍。随着运营商继续扩大 5G 的覆盖范围,覆盖更多城市,兼容多种网络的新设备也将推出。

筑牢基础

全球各地都在紧锣密鼓地部署高速、低延迟的 5G 基础设施,但是部署工作也包含多个方面。这就需要增加许多蜂窝基站,并对 5G 网络进行虚拟化。这也包括在建筑物内部和周边增设大量微型站点,同时也需要方法来扩展扩展超高频 5G 网络。

图片

虽然 5G 使用的更高频率增强了连接能力,但同时也带来了挑战。高频信号更容易被建筑物、景观甚至人体等物体阻挡。使用微型蜂窝、中继器以及波束成形和波束控制等传输技术,有助于增强信号。这些方案可植入联网设备内部,以增强网络连接。

从技术角度看,5G 是一次革命性的升级。随着运营商使用不同的频谱建设网络,5G 将实现多样化的推广,其覆盖范围、延迟和数据承载能力也将各有不同。正如 Molex莫仕在博客文章“5G 增长轨迹”所强调的一样,对天线、电力传输和其他连接器组件的优化,将推动5G技术的快速和广泛应用,并改变制造商的设计流程。

实现增强连接

图片

在题为“为 5G 的未来而设计”的博客文章中,Molex莫仕讨论了 5G 的未来,提及设备制造商正在设计的产品能够充分利用这种新能力——为了支持新的频率,每一款支持 5G 的设备的天线都需要进行重新设计和高度优化。新的材料、设计理念和制造技术是持续采用和实施 5G 技术的关键成功因素。精心设计的设备和使用经过优化的 5G 组件将无缝整合 5G 大类下的所有应用场景,包括增强移动宽带 (EMBB)、超可靠低延迟通信 (URLL) 和大规模机器通信 (mMTC) 等。

测试的重要作用

参与制造 5G 组件的公司需要进行最先进的测试,以测量多方面的能力,包括波束成形、辐射发射、高增益天线、低损耗和高频连接器等等。正如 Molex莫仕 5G 博客系列的第三篇文章“5G 测试技术——实现精度和优化”中所强调的,大多数 5G 组件最初都需要通过仿真来开发,因为即使是 0.1 毫米的变化,也会导致性能的巨大变化。测试室有很多种类,但毫米波测试系统应当配备超高精度定位设备,以评估 5G 应用中的各种频率以及辐射输出中的最微小变化。

图片

尽管像 Molex莫仕这样的供应商几十年来一直在设计天线和微型连接器,但为了优化新的组件并实现 5G 应用,设计、测试和制造方法已经有了变化。Molex莫仕看到了对 5G 测试日益增长的需求,是 5G 内部测试设备和专业技术的早期投资者。想要成功开发尖端 5G 组件,必备的条件就是强大的测试系统、简化的设计流程以及长期积累的专业知识与内部协作。

与 Molex莫仕共同推进 5G

凭借 Molex莫仕数十年在电信和数据通信行业的创新和专业知识,公司开发颠覆性技术,并在制定推动行业发展的连接标准方面处于领先地位。在最近发布的白皮书“5G 移动技术——更多设备、速度和移动性”中,Molex莫仕的专家概述了制造商在 5G 基础设施和设备设计方面将面临的诸多挑战,以及应对这些挑战的方法。

Molex莫仕全力投入 5G 研发,并使用更新、更高频率的测试室。我们提供产品设计和系统制造的专业技术,帮助设计工程师开发出适合量产的 5G 产品。作为 5G 生态系统的重要参与者,Molex莫仕拥有高速连接、信号完整度管理以及射频 (RF) 技术方面的必要专业知识。Molex莫仕结合了射频天线、微型连接器和信号完整度方面的知识,开发出创新解决方案,支持业界领先的 5G 毫米波技术公司。

了解有关 Molex莫仕 5G 能力的更多信息。