如果他们举办了一场派对,却没有人来,该怎么办? 这是移动运营商和设备制造商在全球范围内继续推出 5G 网络和相关设备时亟待解决的问题。
Molex 莫仕和第三方研究公司 Dimensional Research 对从事研发、产品或工程工作的 5G 运营商网络专业人员进行了一项调查,受访者也认为存在这种不确定性。五分之三的受访高管认为,要推动 5G 的应用,需要出现一个“尚未定义”的用例或“杀手级应用”。尽管如此,几乎所有受访者都认为,最终用户将在五年内从 5G 中获得巨大利益。那么问题是,“杀手级应用”会是什么呢?或者说,是否真的需要在多个市场领域和地区取得多重突破,才能实现电信业如此自信地预测的最终用户利益呢?
作为背景,代表全球移动行业的全球移动通信系统协会 (GSM Association) 提供了一些令人震惊的统计数据,说明移动技术已经多么普及。该协会称,2021 年 3 月,全球移动用户逾 53 亿,移动连接总数逾 103 亿,其中包括物联网 (IoT) 设备的许可蜂窝连接。据该协会预测,到 2025 年,将有 20% 的移动连接(不包括蜂窝物联网链路)能够接入 5G 网络,而 2019 年这一数字为“零”。它还指出,2025 年将有 246 亿台物联网设备依赖蜂窝连接,高于 2019 年的 120 亿台,但目前尚不清楚有多少设备将使用 5G 网络。虽然这些预测是在疫情颠覆我们的预期之前做出的,但移动行业显然相信,人们对 5G 的需求将非常强烈,而且会很迅猛。
我们有充分的理由看好 5G 网络的技术能力,它能提供更快的上传和下载速度、更低的连接延迟,以及比前几代蜂窝技术在单位面积上支持更多连接的能力。Apple、Samsung、Oppo 和 Vivo 等手机制造商已经推出了 5G 手机,作为其品牌的旗舰产品。虽然这些厂商在营销中大力宣传 5G 网络带来的峰值数据传输速率,但起初,消费者会认可(并购买)5G,可能是因为它能让人们在拥挤的地方更容易获得数据连接。如果您曾在周六下午穿过拥挤的商场,发现手机有“五格信号”却无法连接,那么您就会立即体会到升级至 5G 的巨大作用。
新技术问世的本质是,其使用方式往往会让开发者大吃一惊。用户会将原本用于一种用途的技术重新用于完全不同的地方。例如,4G 的推出实现了快速下载和移动视频。但是,真的有人会因为 4G 而期待 Netflix 的腾飞,或者抖音等基于视频的社交媒体平台的出现吗? 这就是为什么消费者市场将成为 5G 的重要试验场。当其他行业还在努力探索如何利用 5G 时,数以亿计的终端用户将开始探索 5G 的功能、可行的用例和支持的商业模式。
调查对象都赞同这一分析,其中 43% 的人预计消费者将率先利用 5G。不同的消费者应用会对该技术的不同方面产生影响,从而为其他行业提供有价值的见解。当被问及消费者 5G 的“杀手级应用”是什么时,35% 的受访者选择了“增强现实”,34% 的受访者选择了“游戏”。这两种应用都利用了 5G 连接的低延迟和高数据速率,而不是吸引我们周六下午购物者的“增强连接性”。
调查对象认为,工业物联网是他们期望从 5G 中受益的下一个领域,其应用包括工厂自动化、过程控制、智能电网的实施、机器人学和物流。工业领域之后是“固定无线接入”,尤其是在农村社区部署宽带。5G 在汽车领域也被寄予厚望,起初可用于信息娱乐和远程信息处理,之后可用于空中固件更新和实现自动驾驶功能。调查预计的下一个目标是“企业无线网络”,然后是“医疗应用”。
因此,寻找单一的“杀手级应用”也许是一个过时的比喻,5G 行业观察者应该关注的是 5G 的“杀手级团队”,即一系列新的用例,它们将在不同时期利用不同市场的不同技术能力,推动 5G 标准的普及。
如果 5G 举办了一场派对,却没有人来,那该怎么办? 看来这不是移动通信行业的问题。更有可能的情况是,5G 的推广就像那些“杀手级”派对,所有预想中的客人都会准时到场,然后会有源源不断的意外但受欢迎的客人在整个晚上甚至凌晨到来。任何主人都知道,派对成功的关键在于了解每位宾客的不同需求和动机,然后帮助他们以自己的方式、与自己选择的其他宾客、按照自己的节奏享受派对。凭借遍布全球的分支机构、基础架构和设备级专业知识、对多个市场领域不断变化的需求的深刻理解,以及为预测不断变化的行业要求而开展的持续研发活动,Molex 莫仕成为举办盛大 5G 派对的理想东道主和牵线人。