在医疗保健的未来发展上进行投资是 Phillips-Medisize、LLC、Molex Medical 和 Pharmaceutical Solutions 以及我们的母公司 Koch Industries, Inc. 的主要驱动力。每家公司都利用丰富的知识储备、数十年的专业经验和长期的信任关系,不断支持创新解决方案,以改善人们的生活。
Molex Ventures 是快速发展行业中的一员,我们利用企业风险投资 (CVC) 推动整个行业向前发展。根据 CB Insights 的数据,去年全球 CVC 达到历史新高,飙升至 731 亿美元,比 2019 年增长了 24%,尽管 CVC 支持的交易总体有所下降。有趣的是,由 CVC 支持的数字医疗公司融资额同比猛增 68%,在 2020 年达到 88 亿美元的历史新高。
我的工作最令人兴奋的地方是有机会与创新型初创企业合作,这些企业与 Molex 莫仕的业务专长相吻合,涉及多个领域,包括医疗保健、汽车、工业 4.0、数据通信和电信、网络技术、电力电子和下一代制造。我们的投资有助于探索未知领域,同时通过实验和调查推动新的可能性。
特别是在医疗保健领域,我们的投资热点是拥有新型产品或解决方案的早期公司,这些产品或解决方案能够满足未得到满足的市场需求,或以新颖的方式解决关键问题。对于那些努力在临床试验和监管审批中证明其价值主张的初创公司来说,我们的“试金石”资源是一个很好的补充,因为这些公司急需在降低成本和风险的同时,扩大生产规模并加快产品上市速度。
因此,我们一直在寻找医疗保健领域的先锋企业,因为我们在这些领域拥有强大的业务实力,并有机会应用我们成熟的产品设计、开发和交货专长。我们最感兴趣的投资领域涵盖了患者护理的各个环节——从颠覆业界的给药、诊断和医疗技术设备,到互联健康和消费者保健的突破性进展。
我们会对市场、技术和团队进行评估,以确定每个新创意是否值得用于改善当前的医疗标准,尤其是在治疗慢性病方面。美国疾病控制和预防中心发布的最新信息显示,每 10 个美国成年人中就有 6 人患有慢性疾病。美国每年 3.8 万亿美元的医疗保健支出中,有 90% 用于慢性病和精神疾病,这给医疗保健服务的成本造成了过重的负担。预防慢性病、更好地控制症状和促进坚持治疗始终是我们的兴趣所在,但在对每一个伟大的商业创意进行尽职调查时,我们都会根据一系列战略协同作用进行仔细分析,在我们取得进展之前,这些战略协同作用必须得到确认。
我们会全面、仔细地评估每一笔潜在的 CVC 注资,因为这不仅仅是一笔金融交易,而是与初创企业领导团队建立长期关系的承诺。在医疗保健领域,知识产权 (IP) 以及负责创造知识产权或赋予其形式和功能的个人都是重中之重。因此,我们的角色经常演变为董事会顾问和项目经理,尤其是在初创企业进行关键的临床试验、进入美国食品及药物管理局审批阶段并开始批量生产时。我们在每一个环节都会无缝提供无缝资源和能力,同时帮助增强公司进入市场的整体信心。