作者 Jim Connors
业务发展经理
从带 Wi-Fi 摄像头的烤箱到织物感应洗衣机,制造商们正在设计具有越来越多消费者友好型功能的电器。增强的设计不仅通过这些功能吸引买家,还帮助制造商提高安全性和效率,同时满足严格的能源法规。
传感器的日益普及
日常使用智能手机和平板电脑的消费者正在寻求时尚的设计,以及可以通过指尖触摸或滑动实现的控制方式。他们还希望无缝集成 Wi-Fi 或蓝牙,这样即使他们不在电器旁边,也能看到烹饪或洗涤的进度。
智能传感器功能最初是为高端产品设计的,现在正在扩展到中端产品型号和台面电器,为用户提供更好的便利性和更出色的控制能力。部分示例:
洗衣机、烘干机和洗碗机 -传感器可以确定洗衣机的负载,以提供所需的适当水量和洗涤剂,然后自动使用正确数量的洗涤剂和面料柔顺剂。有些型号可以感应面料类型以及是否有污垢,调整水位、温度和循环时间以优化衣物护理。或者,消费者可以选择“记忆清洗”功能以保留他们通常使用的设置。
烘干机会测量负载大小和湿度,在衣服干燥后立即关闭机器。智能手机应用程序可以向用户显示机器还剩多少时间,有些应用程序可以让用户通过语音命令更改设置。
洗碗机通过测量颗粒大小来感应盘子和器皿的清洁程度。在循环期间,如果盘子或杯子阻挡了旋转喷雾器臂,它们还可以通知用户。
冰箱 -冰箱可以一直监控内部温度,但新型号中会有多个传感器来设置不同区域的范围。传感器也变得更加智能。例如,如果将一盒牛奶放在智能垫上,那么在容器中的剩余牛奶不多的时候,其传感器将通过手机应用程序发送一条消息告知主人。其他型号产品使用摄像头“查看”冰箱里有多少牛奶,并且可以在顾客的购物清单中再增加一盒牛奶,甚至订购更多。
某些型号产品可以感应是否存在某些气体,进而能够反映水果或蔬菜是否已开始变质。
烤箱、炉灶和微波炉 -除了监控烹饪温度外,如今部分烤箱还可以感应烤肉或砂锅菜品的重量和密度,并相应地设置烹饪时间。有些型号产品可以识别多达 50 种放入其中的食物,针对鲑鱼、鸡肉或烤牛肉自动调整设置。其他型号产品则配有消费者激活的预设,用于烹饪披萨、烘烤、空气炸、烘焙、烧烤、烤面包、脱水、发酵或加热。在微波炉上,条形码扫描器可以读取包装说明并自动调整烹饪时间。
在一些烤箱中,传感器可以测量食物散发的蒸汽量和温度,以确定食物何时烤好。每个烤箱都略有不同,但包含多个传感器的新型号会分析随着时间的推移而产生的数据,以确定将来烘焙饼干或给火鸡涂油的最佳设置。
烤箱 Wi-Fi 摄像头可以在智能手机应用程序上显示烤肉的烤焦程度或蛋糕蛋糕的发酵状态。这些应用程序还可以增强安全性,如果烤箱门半开或者平底锅在炉灶上过热,导致出现危险的干煮情况,则会发出警报。
让传感器改善厨房和洗衣体验并提高消费者成果的机会有很多。
制造商的新考虑因素
对于消费者而言,智能家电是物联网 (IoT) 和日益互联的科技世界自然发展的一部分。但制造商知道这种发展绝不是自然发生的。将更小的传感器安装到有限的空间中并确保它们具有足够的功率和信号强度来可靠运行,这绝非易事。工程师必须改进他们可能使用了数年甚至数十年的配置,使用新材料并咨询微电子和连接器领域的专家,以开发能够在未来增加更多感应功能的设计。
紧随新兴趋势并与合适的合作伙伴合作,将帮助制造商获得智能技术专长,帮助他们打造有吸引力的功能并更快地将其推向市场。 由于智能家电通常更加节能,也能够吸引哪些担忧公用事业费用增加的消费者。
美国、加拿大和欧洲各国的政府正在加强其对电器能耗以及材料和回收能力的审查。拥有适当专长的制造商可以将这些考虑因素纳入其智能产品的设计之中,使其能够满足未来的法规要求。
智能电器与安全
消费者和相关机构关注的另一个重要问题就是安全。据今日美国报道,过去十年间向消费品安全委员会提交的投诉中,超过 40% 的案件涉及电器。随着更多的传感器和电子元件被添加到机器中,并且功率更高的烹饪设备需要更多的电力和连接,接线故障和其他错误的可能性也有所增加。
监管机构目前正在与行业专家委员会合作,努力修订智能家居时代的规则和测试标准,其主要目标是提高耐热性和防火性。
连接器技术的最新创新为电子触点打造了更安全的连接,不仅为消费者,还为必须在狭小空间手动连接大量精密传感器线的装配工人提高了设备安全性和可靠性。通过利用最新的电子技术,制造商可以提高工作场所的人体工程学和安全性,从而实现更快、防错能力更强的产品。
打造新时代的产品
对于制造商来说,智能家电前沿提供了几乎无限的消费者联系机会,并可为消费者提供其一直想要、但从未幻想过可以实现的定制功能和控制方式。随着智能家居运动获得认可,品牌现在有机会以全新方式脱颖而出,与智能照明、暖通空调系统、智能热水器和其他技术的供应商建立互利联盟。
但为了做到这一点,制造商必须继续提高其在安全部署传感器、连接器和微处理器方面的专长,并将其用于设计。Molex 莫仕可以通过在连接器和用户界面设计过程的早期与工程师合作来提供帮助,以确保他们采用最新的电子元件创新和材料,遵循最高的行业标准并满足全球监管机构的要求。
要了解更多有关设计和构建安全、可靠、最先进的智能产品的信息,请阅读我们关于电器设计主要趋势的最新白皮书。