跳至主要内容
图片

设计工程师权衡可穿戴诊断设备的未来

作者:Tyson Masar

可穿戴诊断设备的世界正在迅速演变,重新定义了整个医疗监测领域。这些应用的快速增长创造了激动人心的机遇,但也带来了众多设计挑战。

Molex莫仕与 Avnet 联合委托进行的最新调查名为“可穿戴诊断设备:医疗监测的未来”,让我们一睹这一新行业领域的发展情况。我们询问了全球 600 名设计工程师和工程经理,发现大多数受访者持乐观态度,尤其是在初创公司和科技公司中。受访者普遍认为,技术已然就绪,创新的障碍可以克服——这只是时间问题。

对可穿戴设备的兴趣日益浓厚

可穿戴技术正在多个领域取得进展,涵盖了消费市场、远程医疗和临床环境等多个用例。许多应用已经取得了显著的成功,包括:

  • 健身,例如,活动跟踪、表现监测和心率跟踪
  • 健康,例如,睡眠跟踪、阳光照射和体重监测
  • 医疗,例如,生命体征监测、血糖监测和远程脑电图/心电图/肌电图

在新冠疫情期间,全世界都了解了可穿戴设备的价值。居家隔离、居家测试、远程监测和在线咨询迫使人们以不同的方式思考医疗保健,并重新定义了界限。

事实上,80% 的受访设计专业人士认为,疫情过后人们的态度发生了变化。61% 的受访者认为医疗器械公司在居家护理产品上投入了更多精力,大约一半的受访者认为患者、护理人员和其他医疗专业人员对这些产品的兴趣有所增加。

技术倡导者 vs 保险怀疑论者

毫不奇怪,新技术的最积极支持者往往是那些从可穿戴解决方案中获得舒适度和便利性的人。61% 的受访者将患者和消费者视为推动需求的重要利益相关者,超过 40% 的人认为一线人员(包括医生、技术人员和居家护理提供者)是新型可穿戴产品的关键支持者。

另一方面,设计专业人士认为技术费用的支付方(即保险公司)是最有可能阻碍进步的利益相关者。

这很正常,因为他们关心风险的降低,并对新方法和对现状的改变持怀疑态度。相比之下更令人惊讶的是,几乎相同比例的人(约 30%)也将保险公司视为倡导者,这或许表明该行业正在逐渐转向接纳。

消费市场是一个充满前景的机会

虽然保险偿付决定了许多产品的命运,但一些技术旨在推动消费者领域的价值。例如,自主诊断、健康跟踪和其他居家医疗保健硬件现在可以无处方购买。

设计行业将这一消费空间视为一个重要的增长领域。半数或更多的受访者预计,作为纯粹的消费品,肥胖控制、基于呼吸的疾病检测、睡眠监测、姿势检测和生殖健康应用具有最大的潜力。

另一方面,也有相当多的人认为医疗监督是未来所有此类医疗设备上市的先决条件。

许多消费者解决方案利用现有的平台,如智能腕表或手表,而有些则引入了新的硬件平台(如 FitBit),可以随着时间的推移以模块化方式扩展传感功能。

虽然消费者解决方案促进了平台在易用性、公众接受度和成本效益方面的进步,但从医学角度来看,许多人认为不可靠的数据和隐私问题对由提供者主导的正规使用构成了障碍。

谁是创新者?

鉴于对可穿戴诊断设备的强劲需求,谁最有可能抓住这个机遇? 在将新兴技术引入市场方面,大型工程公司是否更有优势,还是初创企业的生态系统会更灵活? 或者,我们是否会看到新的想法从学术研究或医疗实践中崭露头角?

大约一半的受访者认为科技公司和医疗设备初创公司是未来该领域的领导者,但这有一个重要的前提条件。近三分之二的受访者表示,跨群体的协作对于创新至关重要。这表明非传统医疗保健参与者(如科技公司和初创公司)与拥有成熟专业知识的参与者之间需要强有力的合作。

以初创公司 SOTECH Health 与 Molex莫仕旗下公司 Phillips-Medisize 之间的合作为例。我们与客户合作,利用德克萨斯大学达拉斯分校的研究成果,打造了一款能够检测新冠病毒的呼吸分析仪。这项合作展示了将科技公司、医疗设备制造专家和学术研究汇聚在一起,以在关键医疗保健领域进行创新的价值。

最常见的挑战

Molex莫仕的调查还深入探讨了设计者在可穿戴技术领域感受到的最棘手工程问题。

使所有组件变得更小、更不显眼是良好可穿戴设计的关键。为了使微型化切实可行,可靠且紧凑的传感器、连接器和其他硬件是调查中设计师提到的三大必备条件。

与外形尺寸或材料相比,电源管理和电池寿命更为重要,被列为具有挑战性的首要技术设计问题。这可能是因为设备的功耗将决定大多数其他设计决策,从尺寸和形状,到连接性和天线,都是如此。

除了通常的成本与质量权衡外,其他常见问题还包括满足患者的可用性期望、针对家庭环境进行设计,以及经过认证的生物相容材料。

技术成熟度和系统性障碍

总体而言,设计工程现在拥有一系列足够成熟的技术(材料、传感器、数据通信和电源管理),可用于应对众多健康问题。调查结果表明,工程师对当前技术充满信心。

大规模采用的障碍似乎在于将这些能力整合到一款所有利益相关者都能接受的单一产品中。这些群体之间的权衡较量,以及行业对以临床为中心的当前方法的依恋仍然是可穿戴诊断市场面临的最大挑战。

但总体而言,调查反映出了积极的前景。随着可穿戴诊断应用的不断扩展,以及越来越多的利益相关者开始习惯使用这些技术,该市场已经成熟,充满了创新工程的机会。

Molex莫仕与创新客户密切合作,提供突破性的医疗保健解决方案和服务,以改变患者体验并改善生活。