作者:Claudio Lerose
Molex莫仕电气和电源连接器总监
制造商需要保持并不断提高生产效率,以维持竞争力和盈利能力。一些公司添加了新的工具和机械来提高产能或改善供应链问题,而另一些公司则将曾经手动的流程自动化,以应对人员配置的挑战。制造商做出的任何改变都必须在不损害工人安全的情况下进行。
电气安全是工厂车间和室外工业环境中格外值得关注的问题。恶劣的条件、喷水和暴露在自然环境中可能会磨损甚至损坏电气设备,从而导致短路,造成触电危险。例如,美国职业安全与健康管理局 (OSHA) 指出,建筑作业中最常见的危险之一是触电。
正如我们自工业革命以来所看到的那样,随着工业环境的发展,电气设备的安全、可靠性能仍然至关重要。回顾过去曾支持工人安全的电气和照明设备的发展,可以帮助当今的制造商驾驭未来的新工业领域。
自工业革命以来引领更安全的产品
在第一次工业革命期间,工厂和其他工作场所比如今危险得多,这一点不足为奇。美国劳工统计局报告称,1913 年有 23,000 人在工作中死亡,这相当于每 10 万名工人中就有 61 人死亡。相比之下,2010 年美国每 10 万名工人中有 3.1 人死亡。工人安全的改善源于法规和程序的制定,但创新产品也为帮助工人保持安全做出了巨大贡献。
Woodhead Industries Inc.(现在是 Molex莫仕的综合工业电气产品组合)的创始人 Daniel Woodhead 是致力于改善安全工作条件的产品创新者之一。在 20 世纪 20 年代,他与铁路行业的工程师合作,了解了铁路施工现场便携式照明的危害。工作环境恶劣且常常潮湿,工人们使用的手提灯配有经常会折断的木柄。碎裂的木头有时会割断灯的电线,使工人可能面临触电危险。
1922 年,Daniel Woodhead 认识到了这一潜在危险,推出了带有橡胶手柄的手提灯。这种材料比木材更耐用,并且大大降低了手柄断裂和割断电线的风险。其结果是一种更耐用的灯具,有助于防止危险的触电。
在推出突破性的橡胶手柄灯具后,Woodhead 便携式和临时照明解决方案得到了进一步扩展。最终,Woodhead Industries Inc. 在其产品组合中添加了插头、连接器、配电箱、接地故障断路器 (GFCI) 以及其他电气专业产品和组件。所有这些产品都旨在满足公认的需求,并将工人安全视为首要目标。
长达一个世纪的创新记录
跨越 20 世纪,美国各地的设施实现了现代化,生产工厂和其他工作场所的用电量不断增加。此外,通过政府和劳工组织、雇主、科学家和致力于降低工人风险的个人的努力,工作场所安全得到了显著改善。美国劳工统计局题为“The Life of American Workers in 1915”的文章列举了一些数据,证明了这些努力的成功:1933 年美国工作场所死亡率下降到每 10 万人中的 37 人,1950 年又下降到每 10 万人中的 9.3 人。
根据国家赔偿保险委员会的一份研究简报,在经历了数十年的下降后,由于经济快速扩张导致相对缺乏经验的工人人数增加,工伤率在 20 世纪 60 年代再次开始上升。由此引发的强烈公众抗议促使 OSHA 于 1972 年成立。在此期间,Woodhead Industries Inc. 继续与工人合作开发创新产品,为创造更安全的工业环境做出了贡献。20 世纪 60 年代,Woodhead 开展了一项客户调查,结果显示最终用户认为黄色是工作现场工人最容易看到的颜色。Woodhead 对这一信息做出了回应,设计了采用“Safety Yellow”的产品,使工人更容易看到电线、便携式电源装置和其他可能通电的设备。
Woodhead 的创新 Watertite 潮湿环境接线装置于 20 世纪 70 年代开发,至今仍在广泛使用,进一步补充了支持工人安全的产品。橡胶外壳采用先进的橡胶密封材料,使 Watertite 接线装置在业内独一无二,与市场上由塑料制成的其他设备相比,橡胶外壳具有更长的使用寿命和更高的可靠性。其耐用性降低了短路的风险,进而减少了工人因损坏的设备而触电的可能性。
为满足超越产品线的专业知识和价值需求,Woodhead 加大了对安全的承诺,敦促公司人员参加国家电气规范(关于安全电气布线和设备安装的美国标准,简称 NEC)委员会,以提供他们的专业知识。此外,多年来,员工定期在客户所在地举办有关安全使用便携式电源和照明的研讨会。
在需要安全、临时电力的工业环境中,包括造船厂、石油和天然气设施、食品和饮料加工厂以及汽车生产设施等地,Molex莫仕的 Woodhead 产品已经变得司空见惯。迄今为止,Molex莫仕 Woodhead Watertite 产品线在耐高压、浸没、耐磨、耐化学品和耐高温方面的性能领先于竞争对手。
支持未来的工人保护
随着全球范围内疫情限制措施的解除,员工重返工作岗位,雇主正在想方设法留住经验丰富的员工队伍,而工作场所安全已成为制造商关注的话题。凭借多年的经验和专业知识,Molex莫仕工程师不断响应需求,完善值得信赖的 Woodhead 产品组合,以开发新的高质量、高性能工业解决方案,帮助保障工人安全。
Molex莫仕推出 Woodhead IP69K 等级 GFCI,乃行业首创。新产品将补充现有的 GFCI 产品系列,可耐受食品加工厂等每天需要进行消毒冲洗的场所的高压喷雾。即使在高压喷射的极端恶劣环境中,防止湿气进入 GFCI 也将有助于防止短路和受伤风险。
Woodhead 产品线的百年历史和卓越声誉是 Molex莫仕大家庭引以为傲的资产。我们不断创新 Woodhead 产品设计和材料,以适应当前的应用和最终用户需求,不断寻求在日益苛刻的环境中确保团队成员安全的方法。这是 Molex莫仕为生活创造连接的一个良好例证。