全球继续经历技术升级和数字化转型的快节奏增长。因此,组织拥有新的机会来提高我们生活/工作场所及其基础设施的质量、可持续性和效率
虽然智能建筑的概念已经存在多年,但如今,实现智能建筑理念所需的技术比以往任何时候都更先进。目前,智能建筑使用自动化流程(包括以太网电源 (PoE))来控制其运行,包括供暖、通风、空调、照明和安全系统。该基础设施可帮助建筑业主和运营商提高资产可靠性和性能,从而减少能源的使用、优化空间、提高利用率,并最大限度地减少建筑对环境的影响。
全球继续经历技术升级和数字化转型的快节奏增长。因此,组织拥有新的机会来提高我们生活/工作场所及其基础设施的质量、可持续性和效率
虽然智能建筑的概念已经存在多年,但如今,实现智能建筑理念所需的技术比以往任何时候都更先进。目前,智能建筑使用自动化流程(包括以太网电源 (PoE))来控制其运行,包括供暖、通风、空调、照明和安全系统。该基础设施可帮助建筑业主和运营商提高资产可靠性和性能,从而减少能源的使用、优化空间、提高利用率,并最大限度地减少建筑对环境的影响。
在过去,PoE 的常见用途是为电话通信系统供电。15 年前的旧版 PoE 只能产生有限的电力。这项技术已经得到了改进,并开始用于更多的地方。在最近的“行业的现状”调查中,《LEDs Magazine》发现 33% 的受访者表示他们曾使用 PoE 为灯具供电。在回答另一个前瞻性问题时,近三分之一的受访者表示,他们预计 PoE 作为一项电源或驱动技术会取代传统的交流/直流技术。
现如今,PoE 照明解决方案是采用的最大推动力。五年前,当 PoE 系统发送 1 瓦功率到灯具时,用户将获得约 100 流明的亮度水平,这意味着 1 瓦的暗淡输出。而现在,效率随着时间的推移而提高,除了照明外,新的 PoE 系统还具有包括安全系统在内的新用例。PoE 可以在电路上发送足够的电力,使公司能运行手持式变焦安全摄像头。酒店等其他公司也在探索减少房间内交流电源插座数量的方案,转而增加 PoE 电源插座的数量来为手机充电或运行电视,而所有这些电器都无需使用交流电源。
作为结构化布线和高速数据技术的先驱,Molex莫仕提供全面的铜缆和光纤结构化布线解决方案组合。凭借三十多年为全球一些最大的组织提供企业网络解决方案的经验,Molex莫仕利用 PoE 解决方案通过以太网电缆传输电力和数据,从而提供更大的优势。 单根电缆可为从照明到接入点乃至楼宇管理系统的设备提供数据和电源连接。
Molex莫仕可凭借与数据中心、工业、教育和医疗保健客户的牢固关系,提供技术专业知识,帮助客户克服运营挑战,并探索可能的 PoE 解决方案。我们利用渊博的行业知识,帮助您满足高密度基础设施当前和未来的所有需求。
Molex莫仕 SME Lauren Straub 最近与《Mission Critical Magazine》的 Amy Al-Katib 进行了对话,以讨论智能建筑、PoE 采用和面向未来的基础设施方面的最新进展。点击此处以收听该杂志一期“Though Cloud”播客的完整采访。