2023年8月28日
イリノイ州リスル – 2023年8月28日 – 世界有数のコネクティビティおよびエレクトロニクスソリューションプロバイダーであるモレックスは、先日中国の深圳で開催されたOFweek 2023(第8回)IoT/AIカンファレンスにおいて、名誉あるIoT製品賞を受賞しました。
OFWeek Awardsは、中国のIoTおよびAI分野における優れた製品を表彰するものです。中国国内外から多数のメーカーがノミネート 評価プロセスでは、イノベーション、ケーススタディ、成長見込み、投資可能性、業界のリーダーシップなどを考慮した上で、候補リストを作成し、中国のエンジニアおよびネットユーザーの投票によってトップ製品を決定しました。モレックスのMirror Mezz ProおよびMirror Mezz Enhanced製品がIoT Industry Awardを受賞し、多くの革新的なパフォーマンス上の利点が挙げられました。
"「Mirror Mezz ProおよびMirror Mezz Enhanced高速伝送用コネクターが、中国のパネルおよびエンジニアに認められたことを誇りに思います」と、モレックスの新製品開発マネージャー、ワイ・キオン・プーン氏は述べています。「中国本土における人工知能(AI)、ビッグデータ、インテリジェント運転、5G/6Gなどの急速な発展と導入に伴い、ネットワークサーバー、データストレージ用、データセンターなどの高速伝送用インフラに対する需要はますます高まっています」。Mirror Mezz ProおよびMirror Mezz Enhanced高速伝送用コネクターは、高速アプリケーションに対する市場の要求に応えるために独自に開発されました。
Mirror Mezz Proコネクターは、自動嵌合機能により設計の柔軟性を提供し、アクセラレーターカードのコンピューティングプロジェクト(OCP)標準的な基板対基板ソリューションとして認められています。また、最大112Gbpsのデータ速度にも対応しています。Mirror Mezz Enhancedは、Mirror Mezz Proの機能を拡張し、224Gbpsをサポートします。どちらのコネクターも、優れたシグナル用インテグリティパフォーマンスおよびデータ速度を提供し、電気通信・ネットワーキング・その他の高密度アプリケーションで増え続けるデータ伝送要件に対応します。
モレックスのグローバルな製造能力、強力なエンジニアリングサポート、カッパーフレックスや高性能ケーブルなどの補完的なMirror Mezz対応製品はすべて、コンパクト性・パフォーマンス・設計の柔軟性という独自の組み合わせを実現します。
授賞式は、第5回人工知能と教育に関する国際ワークショップ、OFweek IoT、人工知能産業会議2023などのOFweekグローバルデジタルエコノミー産業会議の中で開催されました。
Mirror Mezzシリーズの高速伝送用コネクターの詳細については、こちらをご覧ください。https://www.molex.com/en-us/products/connectors/board-to-board-connectors/mirror-mezz-mirror-mezz-pro-connectors