2020 年 7 月 1 日
新罕布什尔州康科德 – Molex莫仕旗下公司 BittWare 是采用 FPGA 技术的企业级计算、网络、存储和传感器处理产品的领先供应商,不断巩固其领导地位并扩大其全球销售渠道。以色列最大的先进技术分销商之一 Easttronics 已签约成为 BittWare 基于英特尔产品组合的经销商。
BittWare 销售副总裁 Darren Taylor 表示:“以色列市场拥有众多领先的技术公司,与 BittWare 基于 FPGA 的高性能产品十分契合。Eastronics 在利用其现有产品组合销售先进技术方面拥有卓越的业绩。通过与 BittWare 签约,他们的客户将能够获得产品和定制服务,从而更快地进入市场并降低风险。”
Eastronics 副总裁 Arie Eitan 先生指出:“Eastronics 聘用了一大批经验丰富和高度专业的应用工程师,从项目定义的早期阶段一直到生产,为需求创建和设计活动提供支持。我们很高兴成为 BittWare 全球销售渠道的一部分,并将发挥积极作用,以把他们的一流产品带给我们的客户群。”
TeraBox™ FPGA 集成服务器
BittWare 经过认证的一系列 TeraBox™ 服务器平台配备了最新的 FPGA 加速器,支持客户更快地开发和部署,同时降低风险和总成本。随着 TeraBox 1400DN 服务器的推出,这一创新产品系列于近期得到了扩展。这款超高密度 1U 服务器基于 DELL C4140 PowerEdge 服务器,配备四张带前面板访问的双宽 PCIe 卡和双 Xeon 可扩展 CPU。客户可以订购选配各种 FPGA 加速器的服务器,包括采用 Intel Stratix 10 MX 的 520N-MX,并支持高密度网络端口:每 1U 最多配备 16 个前面板 QSFP28 端口。
Intel FPGA 加速卡
BittWare 广泛的加速器产品包括其旗舰产品 520N-MX,这是一款基于 Intel Stratix 10 MX 的 PCIe 加速卡,具有 16GB 嵌入式 HBM2 内存,带宽高达 4Tbps。这款尖端产品现已开始发货,提供多种抽象工具流程选项,包括对 Intel OpenCL 软件开发套件 (SDK) 的支持。
请访问 www.BittWare.com 详细了解我们的产品组合。
BittWare 简介
BittWare 是 Molex莫仕旗下公司,提供采用 Achronix、Intel 和 Xilinx FPGA 技术的企业级计算、网络、存储和传感器处理加速器产品。这些可编程产品极大地提高了应用性能和能源效率,同时降低总体拥有成本。BittWare 拥有 30 年 FPGA 加速器开发经验,是唯一一家不受特定 FPGA 厂商限制的供应商,能帮助大批量部署 FPGA 加速器的客户满足企业级资格认证、验证、生命周期和支持要求。
Easttronics 简介
Eastronics 成立于 1955 年,是以色列最大的高科技分销商。Eastronics 是以色列高科技产品销售、营销、服务和支持领域的领先公司,拥有强大的设计/需求创造活动。我们在以色列成功代理的领先公司包括英特尔和 Intel Programmable Solution Group(原 Altera)。