2023 年 10 月 17 日
伊利诺伊州莱尔 - 2023年10月17日 - 全球电子行业领导者和连接创新者Molex莫仕推出KickStart连接器系统,进一步丰富了其符合开放计算项目(Open Compute Project,OCP)标准的解决方案。作为创新的一体化系统,KickStart是首款符合OCP标准的解决方案,将低速和高速信号以及电源电路集成到单一电缆组件中。这个完整的系统消除了多个元件的需求,优化空间利用,并加速升级,为服务器和设备制造商提供一种启动驱动器外设连接的方法,不但灵活、标准化,又易于实施。
Molex莫仕数据通信与专业解决方案的新产品开发经理Bill Wilson表示:“KickStart连接器系统进一步强化了我们在现代数据中心中消除复杂性并推动标准化的目标。这种符合OCP标准的解决方案降低了客户的风险,减轻他们验证单独解决方案的负担,并提供更快、更简单的途径来进行关键数据中心的服务器升级。”
下一代数据中心的模块化要素
集成信号和电源系统是符合OCP数据中心模块化硬件系统(DC-MHS)规范的标准小型化设计(Small Form Factor,SFF)TA-1036电缆组件。KickStart系统是与OCP成员合作开发的,受OCP的M-PIC规范推荐用于电缆优化的启动外设连接器。
作为唯一符合经OCP推荐用于启动驱动器的内部I/O连接解决方案,KickStart使客户能够应对不断发展的存储信号速度。该系统支持PCIe Gen 5信号速度,数据传输速率高达32 Gbps NRZ。针对PCIe Gen 6所计划的支持将能够满足不断增长的带宽需求。
此外,KickStart符合Molex莫仕屡获殊荣且经OCP推荐的NearStack PCIe连接器系统的尺寸规格和坚固机械结构,具有最低11.10mm的配合剖面高度,以实现空间优化、加强气流管理,并减少与其他元件之间的互相干扰。这个全新的连接器系统还可从KickStart连接器到Sliver 1C进行简单的混合电缆组件引脚排列,用于企业和数据中心的标准尺寸规格(EDSFF)硬盘对接。对混合电缆的支持进一步简化了与服务器、存储和其他外设设备的集成,同时精简硬件升级和模块化策略。
统一标准提高产品性能,减少供应链约束
KickStart非常适合于OCP服务器、数据中心、白盒服务器和存储系统,减少对多个互连解决方案的需求,同时加快产品开发速度。为了支持当前和不断发展的信号速度和电力需求,Molex莫仕的数据中心产品开发团队与电力工程团队合作,从而优化电源接触设计、热模拟和功率耗散。与Molex莫仕的所有互连解决方案一样,KickStart也得到了世界级工程技术、大规模制造和全球供应链能力的支持。
产品供应
KickStart连接器系统的样品现可供评估。
2023年开源运算专案全球峰会
- 请访问Molex莫仕的B1展位,了解符合OCP标准和经OCP推荐的最新连接解决方案,包括KickStart在内。
- 我们将展示Molex莫仕的IT设备、电源架线束和母线以及带电缆背板的224G解决方案、CX2双速、Inception、Mirror Mezz Enhanced等,使您了解Molex如何为下一代OCP机架标准奠定基础。
- 您还可参加关于推动技术进步的行业合作和发展的信息会议,包括:
- 合作伙伴为下一代人工智能计算提供铜线技术解决方案 — 与Nvidia联合演示,10月19日下午3:20。
CXL论坛,SJCC - 低楼层 - LL20BC - 高功率可插拔IO收发器的热特性表征 — 与Cisco联合演示,10月18日上午9:40,SJC大厅楼层,210AE
- 可靠性和材料兼容性:单相浸没式冷却高功率互连的评估 — 10月19日上午10:30,SJCC大厅楼层,220C
- 合作伙伴为下一代人工智能计算提供铜线技术解决方案 — 与Nvidia联合演示,10月19日下午3:20。
伊利诺伊州莱尔 - 2023 年 10 月 17 日 - 全球电子行业的领导者和连接技术创新者 Molex莫仕通过推出 KickStart 连接器系统,扩大了开放计算项目 (OCP) 推荐的解决方案阵列。KickStart 是一款创新的一体化系统, 是首个符合 OCP 的解决方案,它将高、低速信号和电源电路整合到单个电缆组件内。这一完整的系统可以节省多个元件,优化空间、加快更新,针对引导驱动的外设连接为服务器和设备制造商提供了灵活、标准化且易于实施的方案。
Molex莫仕通信和专业解决方案部门新产品开发经理 Bill Wilson 说:“KickStart 连接器系统强化了我们的目标,即解决现代数据中心的复杂性并提高标准化。利用此项符合 OCP 的方案,可以为客户降低风险,减轻了他们验证单个解决方案的负担,为关键数据中心服务器升级提供了更快、更简单的途径。”
面向下一代数据中心的模块化构建模块
集成信号和电源系统是标准化的小型 (SFF) 电缆组件TA-1036,符合 OCP 数据中心模块化硬件系统 (DC-MHS) 的规范。KickStart 与 OCP 成员合作开发,它得到 OCP 的 M-PIC 规范推荐,是针对电缆优化的引导外设连接器。
KickStart 是 OCP 唯一推荐的内部 I/O 连接解决方案,针对引导驱动器应用,使得客户能够应对不断变化的储存信号速度。该系统适应 PCIe Gen 5 的信号速度,数据传输速率高达 32 Gbps NRZ。对于 PCIe Gen 6 的计划支持将满足不断提高的带宽需求。
此外,KickStart 在外形尺寸和坚固的机械结构上,与 Molex莫仕屡获殊荣、获 OCP 推荐的 NearStack PCIe 连接器系统保持一致。该系统提供 11.10 mm 的最低配接高度,有助于优化空间、加强气流管理并减少对其他组件的干扰。新的连接器系统还可实现从 KickStart 连接器到 Sliver 1C 的简单混合电缆组件引脚排列,适用于企业和数据中心标准外形 (EDSFF) 硬盘对接。对混合电缆的支持进一步简化了同服务器、储存和其他外围设备的集成,同时还简化了硬件升级和模块化策略。
统一标准提升产品性能,减少供应链限制
KickStart 非常适合 OCP 服务器、数据中心、白盒服务器和存储系统,可以减少对多种互连解决方案的需求,同时加快产品的开发。 为了满足现有的和不断变化的信号速度及电池要求,Molex莫仕的数据中心产品发展团队与公司的电力工程团队合作,共同优化电源触点设计、热仿真和功耗。与 Molex莫仕所有的互连解决方案一样,KickStart 背靠世界一流的工程、批量制造和全球供应链能力。
产品供应
KickStart 连接器系统的样品可供评估。
2023 开放计算项目 (OCP) 全球峰会
- 您可以参观 Molex莫仕 位于 B1 的展位,了解 OCP 推荐和符合 OCP 标准的最新连接解决方案,包括 KickStart。
- 通过演示,您可以看到 Molex莫仕 IT 设备、电源架线束和母线及带电缆背板 224G 解决方案、CX2 Dual Speed、Inception 及 Mirror Mezz Enhanced 等,了解 Molex莫仕如何为下一代的 OCP 机架标准奠定基础。
- 您也可以参加会议,获取丰富信息,了解推动技术进步的行业合作和发展情况。包含以下会议:
- 为下一代人工智能计算提供铜线技术的合作伙伴关系——与英伟达 (Nvidia) 联合展示,10 月 19 日下午 3:20,CXL 论坛,SJCC - Lower Level - LL20BC
- 高功率插拔式 IO 收发器的热特性——与思科公司 (Cisco) 联合展示,10 月 18 日上午 9:40,SJC Concourse Level, 210AE
- 可靠性和材料兼容性 评估单相浸没式冷却高功率互连——10 月 19 日上午 10:30,SJCC Concourse Level,220C