2021 年 9 月 8 日
Molex 莫仕 Micro 解决方案业务部副总裁兼总经理 Justin Kerr 表示:“移动设备的未来前景最为光明,因为它有可能改变我们日常生活的方方面面。” “不同的设备组合和外形因素将推动改变生活的“互联性”创新——从全新的医疗保健应用和智能家居中枢到移动支付以及其他仅受限于我们想象力的可能性。”
Molex 委托 Dimensional Research 于 2021 年 7 月开展了“移动设备的未来”全球调查,对代表移动设备 OEM 和供应商的 207 位合格参与者进行了提问。调查中提出了各种问题,以确定未来移动设备的功能和时间框架,并评估 5G 网络和连接创新日益增长的影响,以及阻碍整体进展的问题。
2026 年将不再有“普通”移动设备
调查参与者被问及一系列问题,以帮助了解 2026 年“普通”智能手机和移动设备的情况。调查结果显示,智能手机和移动设备将具备多种功能,其中一些已经面世,而另一些则可能在更远的未来才会出现。因此,对于 2026 年的“普通”移动设备并没有形成一致的描述。
受访者最期待的五大颠覆性功能依次是:自动充电;全息或投影显示;完全可回收;防尘或防水等防护功能;以及无中断显示。此外,可折叠设备、弹出式摄像头、健康生物传感器、可滚动设备以及“设备与显示屏分离”也榜上有名。时间会证明哪些功能能在五年内获得足够的实际应用、市场动力和客户吸引力,从而成为标准化功能。
根据调查,外形因素(如屏幕尺寸、形状等)也将在未来五年内发生变化。虽然 90% 的受访者预计移动设备将采用不同的外形尺寸,但对于它们是更小、更大还是完全不同,并没有达成共识。近三分之二的受访者认为新型可穿戴设备的需求将增长,包括智能服装 (40%)、眼镜 (33%)、耳机 (29%) 和手表 (29%)。三分之二的受访者认为,到 2026 年,普通消费者可能会拥有更多的专用设备。但仍有 64% 的受访者认为,集成功能的智能手机将最大限度地减少或取代对平板电脑的需求。
连接性和 5G 网络带来重大创新和效益
受访者还被要求对 2026 年生产的移动设备中创新最多的五大功能进行排名。他们提到数据连接 (42%),其次是无线充电 (36%)、摄像头 (33%)、Wi-Fi 连接 (28%) 和内置扬声器 (28%)。此外,82% 的受访者预计,到 2026 年,消费者将从支持 5G 的移动设备中获得巨大利益。超高速 5G 或毫米波技术在预计将推动移动设备制造变革的使能技术中排名第一 (42%),其次是双向无线充电、智能眼镜用光学波导、采用晶圆级光学技术的摄像头以及纳米级或微型元件。
继续专注于解决技术挑战
在移动设备 OEM 及其供应商中,技术挑战依然存在,而这可能会影响制造未来移动设备的计划。据调查参与者称,最难解决的问题依次是 5G 蜂窝连接性能 (37%)、高速无线充电 (37%)、电池寿命 (36%)、可持续性 (35%) 以及无法生产微米或纳米级小型元件(27%)。
Molex 莫仕消费者和商业解决方案
Molex 莫仕凭借在 5G 网络、毫米波、射频、信号完整性、天线、电源、摄像头和显示技术领域久经考验的专业技术,在整个移动设备生态系统中提供关键连接。精密、批量制造和小型化使 Molex 莫仕能够满足不断变化的市场需求,同时为领先的移动设备制造商及其供应商提供目前可用的最小、最密集和最先进的连接器。