2020年4月22日
大手出版社の中国電子市場(CEM)、モレックスのモジュラー式EXTreme Ten60Powerコネクターを「中国で最も競争力の高い電力供給デバイス」として表彰
シンガポール - モレックス、CEMエディター特別賞を受賞 名声ある中国電子市場(CEM)賞は、いくつかのカテゴリーの製品を表彰しますが、モレックスのEXTreme Ten60Powerコネクターは「中国で最も競争力の高い電力供給デバイス」として表彰されました。モレックスの受賞は、CEMアワード創設以来8回目で、過去5年連続しています。
CEMによれば、2019年のエディター特別賞は激戦でした。審査員は、3つの基準であるブランドの影響力、市場シェア、技術的イノベーションを審査し、最優秀製品を決定しました。困難な状況にあった2か月間の集中的な調査の後、10種類のカテゴリーの賞に対し、14の企業から17の製品が選ばれました。
モレックスのパワー用製品ディレクターのケン・ステッドは次のように述べています。「モレックスでは、この革新的な製品ラインが、CEMエディター特別賞で表彰されたことを喜んでいます。これらのEXTreme Ten60Powerモジュラーソリューションは、顧客に「自分でコネクターを構成」するためのすべての便宜を提供し、スペース上の制約を尊重しつつ、ハイパワー出力とシグナルインテグリティを維持します。この製品は、消費者、データ・センター、電気通信その他の業界において多様なハイパワーな接続性に対する必要性に応えます。」
モレックスはEXTreme Ten60Powerパワー・シグナル用ハイブリッドコネクターと、ハーネスソリューションを作り、パワー用コネクターアセンブリーの設計に大幅な柔軟性を与えて、幅広い電力および信号要件、デバイスの向きとアプリケーションに対応可能にしました。顧客は、設定可能ではあっても、特定の電力および信号要件に合致する、そのまま使える製品を既製品の中で見つけることが難しい一方で、スペースと予算の都合から必要以上の電力と信号を提供するコネクターを購入できない場合があります。EXTreme Ten60Powerパワー・シグナル用ハイブリッドコネクターは標準のモジュール式の部品を提供し、顧客は、不要な接点や工具のための支払いをせずに、必要な電力と信号ニーズに正確に一致するコネクターを購入することができます。特に、この製品は高電流を必要とする顧客がその具体的電力要件に可能な限り対応することを可能にします。
基板対基板、電線対基板、パネル対基板のアプリケーションのために設計されたEXTreme Ten60Powerパワー・シグナル用ハイブリッドソリューションは、線形インチあたり最大260.0Aを供給し、反応時間が短く、設定の容易なモジュールです。顧客はEXTreme Ten60Powerカスタムコンフィギュレーターと3Dモデルに情報を入力するだけです。あるいは数営業日以内に販売図面が送付されます。
詳細については、モレックスのEXTreme Power製品をご覧ください。