2020年6月29日
ヴァルドルフ、ドイツ - M12コネクターで定評のある8つのメーカー(モレックス、フエニックス・コンタクト社、ハーティング社、ムレレクトロニク社、エスカ社、バインダー社、CONEC社、ワイドミュラー社)が、M12コネクターのプッシュプルロッキング機構の市場標準を確立するために協力しました。当社は、メーカー間の互換性を確保するという1つの目標を共に追求しています。この共同アプローチの結果、IEC61076-2-010は、プッシュプルロッキングを利用した外部ロックと内部ロックの両方を記述した規格となりました。CDVの投票は、92.9%の賛成で承認されました。このことから、2020年12月にはIECの最終形が完成する見込みです。この規格により、オートメーションテクノロジーにとって画期的なことが達成されました。それは、設置時間の短縮とコストの削減、そして安全で堅牢な、広く利用可能なロックシステムの実現です!